This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:在未连接 WAKE 引脚#5的情况下使用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/909251/tpl5010-using-without-wake-pin-5-connection

器件型号:TPL5010

您好!

WAKE 管脚(引脚#5)未连接。

Rext 值为124k Ω。

在正常情况下、DONE 引脚每20分钟接收一次正脉冲。

如果1小时内没有完成输入、则将执行复位。

我可以像上面一样使用 TPL5010吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这样使用 TPL5010。 在第一个完成脉冲(20分钟)之后、其他两个完成脉冲(40分钟、1小时)将是冗余的。

    此致、
    通道