This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:单通道的最大负载(器件)是多少?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908236/cdcv304-what-is-the-max-loads-devices-for-single-channel

器件型号:CDCV304

目前我需要驱动6个器件、由于布局(菊花链)、我希望1Y0驱动3个负载、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alder、

    这实际上取决于 PCB 布局和运行条件。 最好通过使用 IBIS 文件进行仿真来估算该值。  www.ti.com/.../scac024。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回答。

    只要仿真结果看起来不错、CDCV304就应该是可以的并且长期可靠... 我的理解是否正确?

    谢谢、
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alder、

    没错、它应该是这样的。