This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:将毫微功耗计时器与电池充电器电路配合使用

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/907954/tpl5111-using-nano-power-timer-with-battery-charger-circuit

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件: BQ25611DBQ25611

您好!  

如我所知、没有电池充电 IC、如何使用毫微功耗计时器 IC - TPL5111。  

在我的电路中、我在电池充电器 IC 之后放置了毫微功耗计时器 IC -但在这种情况 下、使用30nA 等毫微功耗的意图不会作为消耗9.5uA QUIECENT 电流的电池充电器 IC (BQ25611D)来实现、该电流非常大于30nA。

 

我是否可以在电池充电 IC 之前放置绿色突出显示的圆形块? 在这种情况下,我只有一个困惑,那就是当我插入充电器时,我的电流是否会从栅极/负载开关的 Vout 升至 VIN,并为我的电池充电? 在这种情况下,我是否可以使用负载开关,或者我是否必须使用 MOSFET 作为开关? 任何专家都能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现正研究你的问题,并会在5月26日前作出答覆

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。 您可以在电池充电 IC 之前放置圈好的块、但这意味着电池充电电路可能会重新上电、这意味着每次重新启动电池充电器时都需要重新初始化电池充电器。

    我可以帮助您解决 TPL5111的问题、但我不是其他器件的专家。 有关 BQ25611或负载开关的支持、请向相应的论坛提交新帖子。 您似乎需要一个具有反向电流保护的负载开关

    此致、
    通道