This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:是否可以使用 LMK00804BPW 分配5MHz 和12%占空比信号

Guru**** 2525460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908628/lmk00804b-is-it-possible-to-distribute-a-5-mhz-and-12-duty-cycle-signal-by-using-lmk00804bpw

器件型号:LMK00804B

您好!

是否可以使用 LMK00804BPW 分配5MHz 和12%占空比信号?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、这是可能的

    此致、
    通道