This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880

Guru**** 2391445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908230/lm3880

主题中讨论的其他器件:LM3880

您好!

您能不能指定序列发生器 LM3880的 VCC 引脚能够支持的电流、因为其数据表中未引用此信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zubida、  

    星期一是美国假期。  

    我们将在星期二回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中包含了运行情况的静态电流(EN 为高电平)。 当 EN 为低电平时、消耗电流 由 标志的上拉源决定。  如果上拉源与 LM3880的 VCC 不同、则如果您想省电、电流与工作静态电流大致相同。

    您的 VCC 电源 IC 的电流是多少?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复、

    我想说、为 VCC 引脚供电的电池提供电压和电流、电压必须属于2.7-5.5V 的间隔、但未提及它必须提供的电流。 我需要知道它的最大值以调整我的电压稳压器的大小。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如前一封电子邮件所述、它位于标志输出的上拉源。 如果您希望最大程度地减小电池的电流、我建议不要将 VCC 用作上拉源。 在这种情况下、总电流遵循数据表中定义的工作静态电流。

    此致

    Yihe