This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:单稳工作模式下的开关持续时间

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908204/ne555-switching-on-and-off-duration-at-monostable-operation

器件型号:NE555

大家好、团队、

您能不能像图10那样评论一下 NE555是否可用于单稳运行时的开关时间? 根据我的理解、导通时间可由 C 和 RL 决定。 客户希望确认是否可以通过调整一些外部组件(如 C 和 RL)来确定关断时间。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    通过使用 A 稳态电路实现固定导通和关断时间、其中时间由 C、Ra、Rb 设置。 单稳电路具有 Ra 和 C 设置的固定导通时间。关断时间不由 NE555设置。 RL 不影响"关断"时间和"开"时间。 是否有驱动 NE555的时钟? 是否希望 NE555生成时钟信号? 如果是、需要的关断和导通时间是多少?