This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:LMK00304:输入范围和终端

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/908111/lmk00304-lmk00304-input-range-and-termination

器件型号:LMK00304

lmk00304时钟输入可以接受 LVDS、LVPECL、CML、...
lmk00304差分输入电压摆幅范围为0.15 ~ 1.3vpp。
LVPECL 的差分输入电压摆幅范围典型值为1.6vpp。
当使用 LVPECL 作为 lmk00304的源时钟时、它似乎超过了 lmk00304输入范围(0.15 ~ 1.3vpp)。
如果我使用 LVPECL 作为 lmk00304的输入时钟、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VID 和 VOD 通常定义为电压(V)、VSS 通常定义为电压峰峰值(VPP)。

    VSS = 2*VID。

    所以没问题。