This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:IBIS 模型存在问题

Guru**** 2502375 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906351/lmk04808-problem-with-ibis-model

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件: LMK00301

大家好、

我的客户正在尝试验证 LMK04808和 LMK00301之间信号通道的抖动性能。

但是、它看起来从我们的网站下载的 LMK04808的 IBIS 库并不健康。

当它们导入文件时、它们会遇到很多错误、电容矩阵具有正对角元素。

您对如何解决此问题有什么建议吗? 我附加了一个 txt 文件,其中包含所看到的错误的日志。

谢谢、
Mitchell

e2e.ti.com/.../log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    感谢您的提问。 请允许我有一些时间与一位有关此事的专家联系。 我应该在星期五之前为您提供最新信息。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    日志中的错误都是由于零件包的建模信息而导致的元素。 关闭对角线值是提取稀疏矩阵时产生的数学误差。 数值太小、无法代表任何价值、因此我们建议客户只需删除参考此矩阵的模型部分。  

    除非绝对必要、否则仿真结果仍应有效、引脚之间没有互感、电阻和电容值、因为它们大约为1e-16或更小。

    我已附加了一个不带封装模型的 IBIS 模型版本供客户尝试。

    此致、

    Adam

    注意:TI.com 上的模型在旧版本的 IBIS 校验器中没有失败。 使用 ibischk6版本6.1.5检查所连接的 IBIS 模型、没有产生错误

    e2e.ti.com/.../6663.lmk04808.ibs