This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005BGA-EVM:SPI 软件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005, CDC7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905259/cdcm7005bga-evm-spi-software

器件型号:CDCM7005BGA-EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM7005CDC7005

你(们)好

客户无法找到 CDCM7005 SPI 软件、尽管他们已确认与另一篇文章类似。 请参阅随附的、它们可以在 see.e2e.ti.com/.../example.pptx 上找到

他们应该怎么做?   

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    感谢您指出这一点。 这可能是一个内部版本、我需要检查它为何未在 TI.com 上发布、然后返回给您。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu、

    客户正在使用 CDCM7005、但您提到了 CDC7005。

    虽然器件不同、但该软件可以正常工作?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    我删除了该评论、以免人们在将来感到困惑。 事实证明、在我删除帖子之前、您发现了器件型号的差异。

    我将进一步研究这一点。 TICSPro 软件不适用于此 EVM。 还有另一个软件可以下载、但我正在检查它是否在意外情况下被删除。 我将在第二天或第二天向您提供更新。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Noriyuki,

    当讨论脱机时关闭此主题。

    谢谢、

    Vibhu