This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5110, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/907451/tpl5010

主题中讨论的其他器件:TPL5010TPL5110TPL5111

尊敬的专家:

我的客户对 TPL5010感兴趣、他们希望知道:

TPL5010和 TPL5110有何区别?

TPL5010与传统 RTC 有何区别?  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 主要区别在于 TPL5010具有用于复位 MCU 的看门狗功能、而 TPL5110和 TPL5111具有用于驱动 FET 的 DRV 输出。

    答2. 典型 RTC 的工作频率为32.768kHz、可通过 I2C 对器件进行编程并访问时间和日期信息。 RTC 用于存储系统的日期和时间。 该器件的工作功耗相对较低、因为它可能是系统处于睡眠模式时仍处于通电状态的少数几个模块之一。
    纳瓦级计时器器件(TPL5010)不存储日期和时间信息。 纳瓦级计时器可配置为计时器或单次触发。 纳瓦级计时器以低电流消耗运行、可用于降低占空比系统的功耗、或用作 MCU 的看门狗。

    此致、
    通道