您好!
我对 LVDS 同步输入有一些问题、如下所示。
问题1:
数据表7.3.10.4指出:“LVDS 的工作电压可达250mVpp,但在生产中无法保证。”
我对此不是很了解。
对于 SYNC 输入引脚、至少需要多少 LVDS 差分振幅(Vpp)?
问题2:
在数据表图31中、电阻是多少欧姆?
这应该是一个常见的100欧姆 LVDS 端接?
问题3:
对于 LVDS 同步输入、应启用或禁用 INPIN_HYST?
如何决定禁用或启用?
问题4:
LVDS 输入 VCM 可以是多大的电压范围?
它是否可以像通常的 LVDS 那样为0.2V 至2.2V?
问题5:
同步脉冲宽度可以是多个 OSCin 周期?
例如、当 SYNC 通过足够的 tSETUP/tHOLD 上升沿变为高电平时、SYNC 可以在 OSCin 周期的多个周期内保持高电平、还是永远保持高电平? 还是 SYNC 必须是一个 OSCin 周期脉冲?
此致、
希拉诺