This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LVDS 同步输入规格、端接和寄存器设置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906879/lmx2594-lvds-sync-input-spec-termination-and-register-setting

器件型号:LMX2594

您好!

 

我对 LVDS 同步输入有一些问题、如下所示。

 

问题1:

数据表7.3.10.4指出:“LVDS 的工作电压可达250mVpp,但在生产中无法保证。”

我对此不是很了解。

对于 SYNC 输入引脚、至少需要多少 LVDS 差分振幅(Vpp)?

 

问题2:

在数据表图31中、电阻是多少欧姆?

这应该是一个常见的100欧姆 LVDS 端接?

 

问题3:

对于 LVDS 同步输入、应启用或禁用 INPIN_HYST?

如何决定禁用或启用?

 

问题4:

LVDS 输入 VCM 可以是多大的电压范围?

它是否可以像通常的 LVDS 那样为0.2V 至2.2V?

 

问题5:

同步脉冲宽度可以是多个 OSCin 周期?

例如、当 SYNC 通过足够的 tSETUP/tHOLD 上升沿变为高电平时、SYNC 可以在 OSCin 周期的多个周期内保持高电平、还是永远保持高电平? 还是 SYNC 必须是一个 OSCin 周期脉冲?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    Q1)这意味着 SYNC 输入端的 LVDS 格式在器件测试程序中未专门进行测试。 建议使用250mVpp、可以将其视为典型建议、无需采取防护。

    Q2) 100 Ω 是正确的

    Q3)我建议将该位与 INPIN_LVL 结合使用。 默认设置0、否则正常。  

    Q4)这是可以的、请参阅"7.6.6 SYNC 和 SysRefReq 输入引脚寄存器"。 您还可以考虑更改 INPIN_LVL。

    Q5)是的、只有同步脉冲的上升沿是关键的。  不必仅为1个 OSCin 周期。

    谢谢、

    Vibhu