请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
关于 LMX2594器件、
SYSREF 输出的电压逻辑电平是多少?
数据表第7.3.14.2.2节(第37页)提到:
"SYSREF 输出通过 RFoutB 以差分格式提供。 这将具有大约2.3V 的最小电压和最大3.3V 的电压。"
这是否意味着差分信号(P、N)的每个引脚在2.3V 和3.3V (2.8V+-0.5V)之间摆动?
VOL_MIN 、VOH_max、VOD_MIN/max 是否有特定值?
谢谢!