This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:时钟以外的信号是否可用作输入信号?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906812/cdclvc1104-can-signals-other-than-clocks-be-used-as-input-signals

器件型号:CDCLVC1104

时钟以外的信号是否可用作输入信号?

我想输入串行数据或帧脉冲、并将其用作扇出缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       只要符合输入信号的数据表规格、就不会出现将 CDCLVC1104用作任何信号类型的扇出缓冲器的问题。 另一个需要注意的问题是没有内部交流耦合、因此输入串行数据不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    昨天我通过聊天联系了支持部门时、我得到的答案是、除了时钟之外的信号是不可能的、因为有一个内部 PLL。
    内部 PLL 似乎是数据表中未列出的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是指 CDCLVC1104、对吧? LVCMOS 时钟缓冲器? 如果是这种情况、则没有内部 PLL。 很抱歉、支持人员提供了不准确的信息、让您感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    >您是指 CDCLVC1104、对吧?
    是的

    我知道、如果信息准确、它可以用作串行数据或脉冲信号的扇出缓冲器、而不是时钟信号。

    作为参考,我只想将 FPGA 的 LVCMOS 电平串行数据输出分配到1:4中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果您在设计该器件时遇到任何问题、请告知我们。