This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1106:负载电容

Guru**** 2920930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1106, CDCLVC1102, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905368/cdclvc1106-load-capacitance

器件型号:CDCLVC1106
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1102,LMK1C1104

大家好、我们希望确认 CDCLVC1106和 CDCLVC1102的负载电容。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

           您是指器件可以驱动的负载电容吗? 如果是、则将对2pF/5pF 负载进行数据表的表征。 请注意、随着负载电容的增加、所有交流规格都会恶化。 您看一下我们最新的 P2P 缓冲器 LMK1C1104 ( )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应  Badarish、客户正在寻找50pF 负载电容。  LMK1C1104 也可能无法实现。  

    非常感谢您的支持。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

           您能告诉我运行频率是多少? 除了50pF 负载之外、客户的主要要求是什么? 如前所述、我们的器件不能支持50pF 负载、但对于典型 CMOS 输出、传播延迟、上升时间、下降时间和抖动等交流特性取决于输出负载。 我们只需确保我们的器件符合客户规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Badarish、客户正在寻找 1:6扇出缓冲器。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

         我明白了。 它们是否有任何其他要求、例如输出上升时间、下降时间、传播延迟、抖动? 它们的工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

           如果您的问题已得到解答、我可以关闭该主题吗?