This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:扇出缓冲器

Guru**** 2916280 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/907040/cdclvc1104-fan-out-buffer

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104

大家好、

我的客户正在寻找一个1:4扇出缓冲器、该缓冲器可以输入时钟信号以外的信号。例如串行数据或 帧脉冲。

如果我们搜索扇出缓冲器、则只能找到时钟缓冲器。

他 正在研究 CDCLVC1104。虽然它是时钟缓冲器、  但串行数据或帧脉冲是否可以由 CDCLVC1104正确分配?

他认为没有问题、因为数据表中的建议运行条件 fclk 是 DC-250MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果频率小于250MHz、CDCLVC1104可用于传输数据。 此外、请考虑 LMK1C1104;它与 CDCLVC1104引脚兼容、具有出色的性能和1.8V 支持。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生