This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:推荐在 fout=~6GHz 时使用 OUTxPWR

Guru**** 2557850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906967/lmx2594-recommended-outxpwr-at-fout-6ghz

器件型号:LMX2594

您好!

 

数据表表10指定了建议的 OUTxPWR、用于在 Fout = 10GHz 至15GHz 范围内实现最高功率和最低本底噪声。

我的客户希望具有~6GHz 的 RFout。

在~6GHz 的 fout 下、建议使用哪种 OUTxPWR 分别实现最高功率和最低本底噪声?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    实际上、表设置适用于10MHz 至15GHz 范围、而不是10GHz 至15GHz 范围。

    因此6GHz 时的光学设置为50。

    此致、

    Dean