This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出功率不一致和杂散问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906996/lmx2595-inconsistent-output-power-and-spur-problem

器件型号:LMX2595


大家好、

问题是、随着频率的变化、输出功率不一致。
我观察到5GHz 以下频率有很多杂散、其幅度大于输出频率。
我附上了一张图片、其中显示了输出功率的大小、原理图也已附加。

我使用 TICS 软件对 LMX2595进行编程。 启用倍频器并测量端口 A。
 环路滤波器带宽为200kHz、与 LMX2595EVM 相同。 我使用电感器1nH 上拉

问题的原因是什么?

提前感谢。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图似乎合理、但您的输出功率看起来很低。   请注意、输出功率取决于布局。  具体而言、50 Ω 上拉电阻器的位置必须非常靠近芯片、否则输出功率会严重降低、阻抗匹配也非常差。  此外、如果它是用于较高频率的专用射频电阻器、则会很好。

    在较低的频率下、这可能与输出分频器处于接合状态的情况更相关。  这会增加电流、并且可能会导致一些布局问题或 LDO 问题。

    在任何情况下、我们在 EVM 上都看不到这一点。

    此致、
    Dean