This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:基准丢失检测

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906929/lmx2595-loss-of-reference-detection

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、团队、

我对 LMX2595有疑问。

是否有任何检测基准(OSCin)丢失或状态机时钟丢失的方法?

在不使用 OSCin 的情况下执行 FCAL_EN 操作时、R110[D10:D8]=7且 VTune=1.3V 似乎被观察到。 我能否理解该状态表示无 OSCin 条件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、

    LMX2594锁定检测将检测输入基准是否被移除并报告失锁。

    {D10:D8}的状态7为"Fvco 低电平"、这是您在没有输入基准的情况下所期望的。

    如果您尝试在没有状态机时钟的情况下运行校准、则可能无法正常运行、1.3V 的电压与 VTune 在校准过程中保持的电压有关

    此致

    Dean