This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:电路板损耗计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906423/lmx2615evm-cval-board-loss-calculations

器件型号:LMX2615EVM-CVAL

我想跟进您在相关问题中提到的电路板损耗计算。 您能否分享您的计算方式? 我希望在输出端添加衰减器、如数据表中的图72所示、但为此、我需要准确计算电路板输出功率对于布局的影响。  

谢谢、

Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    我所做的是移除上拉组件并将 RFoutAP 和 RFoutAM 短接在一起靠近器件。  然后、我运行了一个信号发生器并测量了整个路径的损耗。   我将其除以2、因为这是损耗的两倍。

    此致、

    Dean