This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:原理图设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906869/lmx2572evm-schematic-design

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我们参考《LMX2572EVM 评估说明》中的图19和20、使用 LMX2572设计模块。 您能就以下事项向我们提供一些建议吗?
(1)在图20中、SYNC、SCK、SDI 等的控制线上串联了12kΩ Ω 电阻器 这是 ESD 保护吗?  这些是必要的吗?
(2)当不使用斜坡函数和 SYSREF 时、是否可以直接将 RampClk、RampDir 和 SysRefReq 引脚接地、或者是否应该像图20那样添加电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12k Ω 电阻器与 DNP'd 12k Ω GND 电阻器配合使用、可在微控制器 I/O 电压较高时形成分压器。

    您可以改用较小的串联电阻(<100欧姆)。

    是的、可以将这些引脚直接连接到 GND。

    谢谢、

    Vibhu