This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:每个引脚的内部等效电路

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905321/cdcs502-internal-equivalent-circuit-for-each-pins

器件型号:CDCS502

您好专家、

您能否共享每个引脚的内部等效电路(器件:CDCS502)

客户想知道每个 IO 引脚的输入/输出阻抗。

特别是,SSC_SEL 0,1引脚(内部上拉:?Ω)、FS 引脚(内部上拉:?Ω)、OUT 引脚(输出阻抗)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    您可以回答上述问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CDCS502数据表中仅找到"典型驱动器阻抗~32Ω Ω"。

    对于上拉电阻器、该值通常应大于50kOhm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    穆克