This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:1PPS 输入和输出的零延迟模式(ZDM)同步

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904862/lmk05318-zero-delay-mode-zdm-synchronization-for-1-pps-input-and-output

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK05028

大家好

如果我们问 LMK05318、您会介意吗?

数据表显示了 P50上的"针对1PPS 输入和输出的零延迟模式(ZDM)同步"。


零延迟模式同步仅适用于 OUTPUT7、不适用于吗?
是否可以将此函数与其他输出一起使用?


我们希望通过 TICSPRO 上的 LMK05318确认设置。
存在同步相位偏移和 DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET。
SUNC 相位偏移与 Rxxx 对应的是什么?  



如果 DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET 设置为0、 DPLL1 (2)和 OUTPUT7是否会 在没有相位偏移的情况下实现零延迟模式同步?


描述了零延迟模式(ZDM)同步 适用于1PPS 输入和输出。
因此、如果输入(参考时钟)为148.5MHz、是否可以使用 ZDM 功能?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    零延迟模式同步仅适用于 OUT7。 其他输出将不具有确定性相位关系。

     

    ZDM 功能可用于低频输入。 我们无法将 ZDM 用于148.5MHz 的输入频率。 我建议您检查是否可以使用同步功能、同步功能可以在输出之间具有确定性相位关系的一个或多个输出。

    对于真正零延迟模式运行、我还建议使用 LMK05028。

     

    DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET 位可用于控制输入和输出之间的相位关系。 设置0将在输入和输出之间没有相位偏移。 请您进一步解释问题2、以便我们提供答案吗?

    谢谢、此致、

    Dinesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh San

    非常感谢您的回复!

    请您进一步解释问题2、以便我们提供答案吗?
    ->我们要确认同步相位偏移与 DPLL_REP_SYNC_PH_OFFSET 之间的差异。
      作为我们的假设、
      同步相位偏移:延迟时间[XXns]
       DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET:  对应于同步相位偏移的寄存器值
       我们的认可 是否正确?

    然后、
    "ZDM 功能可用于低频输入。 我们不能将 ZDM 用于148.5MHz 的输入频率。"
    -> ZDM 功能可以使用的最低低频输入是多少? 1MHz?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    该说明是正确的。

    对于 ZDM 模式、1MHz 输入频率的运行应该是可以的。

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh San

    非常感谢您的回复和合作!

      ZDM 函数可以使用的最大基准频率输入是多少?

    数据表显示了 ZDM 时的无中断切换说明 "在...(1PPS 输入时通常为10MHz)之间的无中断切换"。
    实际上、我们想知道可以   使用多少基准频率 ZDM 函数。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    对于26MHz 的最大 TDC 速率、对于 ZDM 运行、我建议输入频率小于10MHz。

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh San

    非常感谢您的回复。

    我们最后要确认一点 。

    对于26MHz 的最大 TDC 速率、对于 ZDM 运行、我建议输入频率小于10MHz。
    ->好的,我们 将通知客户 使用 最大频率 TDM=10MHz。
       使用 ÷R (分频器)将 PRI 和 REF 分频为12位。   
      那么、R=15时是否可以使用 PRI=148.5MHz? -> TDM 将为9.9MHz。

    我们感谢您的始终帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh San

    感谢您的始终支持!
    您能给我们上一次更新的回复吗?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    理想情况下、您可以使用 R 分频器对输入频率进行分频。 然而、由于基准 R 分频器未同步、零延迟模式的用途将会丢失。 例如、当 R-div 设置为15时、对于每15个输入时钟、将生成1个基准时钟边沿。 在零延迟模式下、不确定15个输入周期中的哪一个是锁定的输出。 因此、ZDM 的目的被击败。

    我建议将 R-div 设置为1并在输入端应用< 10MHz 的参考时钟。

    此致、

    Dinesh。