This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:相位噪声

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906273/lmk01801-phase-noise

器件型号:LMK01801

您好!

我想使用 LMK01801将~2.5GHz 时钟源除以4。 数据表指定了800MHz (12kHz 至20MHz)时的50fs 附加抖动。 无论输入频率和时钟分频、情况是否如此? (或指定800 MHz 输入除以1?)

是否有关于 LMK1801的相位噪声/抖动特性的更多详细信息(我可以找到的唯一信息是数据表顶部的"特性"部分)?

此致、
Håkan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Håkan、

    附加抖动将增加较低的频率。 800MHz 数据应能为650MHz 性能(与100MHz 或其他频率相比)提供良好的基准。

    EVM 用户指南的附录 B 中提供了一些附加相位噪声图、但我不确定我们是否有与您所需内容相同的详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snau118a/snau118a.pdf

    此致、
    通道