This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:回流条件问题

Guru**** 2915410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906031/cdclvc1104-question-about-reflow-conditions

器件型号:CDCLVC1104

大家好、

我有一位客户询问在重新流动 CDCLVC1104PWR (TSSOP)时需要遵循的任何条件/问题

1.稍微深入地发现了此应用手册: 链接

2.是否有任何有关时钟缓冲器回流的信息、以及应注意的问题? 或者、对于此封装类型、除了上述应用手册之外、是否还有任何有关正确回流技术的信息?

感谢你的帮助。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在该文档之外、MSL 峰值温度在封装信息部分的数据表中提供。 根据指定的 MSL 峰值温度(1-260C-Unlim 级)、客户可以使用回流焊曲线(如文档的图3)、预计不会出现任何问题。  

    此致、
    通道