This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:当通道分频器= 2时、如何在类别3下对齐 RFoutA 和 AFEB

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905585/lmx2594-how-to-align-rfouta-and-afoutb-when-channel-divider-2-at-category-3

器件型号:LMX2594

您好!

 

我的客户希望通过 SYNC 引脚对齐 RFoutA 和 RFoutB。

OSCin、所需的 RFoutA 和 RFoutB 如下所示。

OSCin = 61.44MHz

RFoutA = RFoutB = 5893.08MHz。

根据数据表的图27、此条件为类别3。

然后、它们卡在数据表7.2.10.3-3中。 “确定 IncludeDivid:的值”。

由于所需的 RFoutA/B = 5893.08MHz、通道分频器为2。 但是如果 IncludedDivide=4,则 VCO 频率大于20GHz。

那么、在我的客户案例中、是否无法通过 SYNC 引脚对齐 RFoutA 和 RFoutB?

 

是否有权变措施?

OE、他们是否必须使用 LMX2594之前的 PLL 器件生成 OSCin 频率的整数 RFoutA/B?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    很抱歉、查看数据表的图30、我误解了 IncludeDivide 的位置。

    请忘记这个问题。 我关闭这个线程。

     

    此致、

     

    希拉诺