This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328 IBIS 文件

Guru**** 2891770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902706/lmk03328-lmk03328-ibis-file

器件型号:LMK03328

你好

我正在使用从您的站点下载的 LMK03328 IBIS 文件(lmk033x8.IBS、IBIS_ver=4.1、File_Rev=1.3、 Data -07-25-2017)

在我看来, 就好像 LVDS 模式下的 POS 输出引脚(OUTx_P) LMK03328RHS 正在生成故障信号一样

我在 Pre (两个 LMK03328RHS、一 个连接到另一个) 和 Post Layout 仿真中发现了相同的有问题信号

您能否请 IBIS 专家查看此文件并验证 LVDS 输出 POS 引脚的功能??

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:  

    我将研究并提供反馈、可能需要几天时间。  

    谢谢、此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:  

    如果只使用一个 LMK03328、您是否遇到了问题?  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amin

    我已从 HyperLynx 系统上载两个屏幕捕获页面、并在其中将 LMK03328连接到时钟分配器。 请注意 LMK 负输出(U1引脚15)上的高振幅信号与 LMK Pos 引脚(U1引脚14)上的极低信号之间的差异。

    将一个 LMK 输出连接到另一个 LMK 输入时,这些结果大致相同。

    但是、当 仅使用 时钟分配器、将一个芯片输出连接到另一个芯片输入时、问题就会消失、并且波形变得对称。

    这似乎很清楚地证明了 LMK 的问题、可能是在其 Neg 引脚信号振幅上

    我希望所附图片能帮助理解我的问题。

    谢谢

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:  

    是的、我们将对此进行研究并提供反馈。 如果您希望共享确切的文件、也可以继续操作。  

    谢谢、此致、Amin