This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:CDCVF2310

Guru**** 2942450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905568/cdcvf2310-cdcvf2310

器件型号:CDCVF2310

您好、我们:

  我还想知道、如果输出需要与50欧姆传输线路的特性阻抗匹配、那么输出 串联电阻应该是多少、我可以参考任何文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了一个25欧姆阻尼电阻器。 使用25 Ω 串联电阻器将串联电阻和驱动器阻抗与50 Ω 布线匹配。

    此致、
    通道