Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 USB2ANY
你(们)好
我有一个 LMK0482XEVM 板、我尝试使用3线接口连接到该板。 尽管所有信号都符合数据表的要求、但我仍然无法从 FPGA 设计执行电路板读写操作。
因此、我现在尝试使用插入到评估板中的 USB2ANYWHERE 器件来使用 TICS PRO 软件。
我知道这对写入访问有效、因为我可以写入 POWERDOWN 位、并且可以看到电源上消耗的电流发生了变化。
您能否确认此器件仅使用4线 SPI 接口。
您能否确认我可以使用任何第4线信号作为 SPI 输出、这些信号是:-
引脚5 -复位/GPO
引脚48 - Status_LD2
引脚58 - CLKIN_SEL0
引脚59 - CLKIN_SEL1
您能否确认、如果我想使用 引脚59 - CLKIN_SEL1作为 LMK04828串行数据输出的第4根导线、我需要写入以下寄存器:-
0x0000 0x10 (3线禁用)
0x0149 0x33 (CLKIN_SEL1设置为输出和 SPI 回读)
需要设置以执行正确 SPI 读回功能的任何其他寄存器。
此外、在 TICS Pro 软件的 RWA 寄存器设置中、您可以确认 GUI 右侧的读取寄存器模式和读取模式之间的区别。
读操作似乎读回了正确的寄存器值、但读寄存器不读。 这是为什么?
此致
Jeremy