This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 PLL2 PFD 为了实现可靠运行、需要保持的稳定值是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905348/lmk04828-lmk04828-pll2-pfd-what-is-the-stable-value-to-be-maintained-for-reliable-operation

器件型号:LMK04828

您好!

我想知道为了使 LMK04828中的 VCO 稳定运行所需的值或范围是多少- PFD 的即 PLL1和 PLL2

由于有更多的值可以从具有不同参数的芯片中生成。

PFD 是否正常或更高?

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    PFD 设置会影响广泛的器件参数。 值得注意的是、更高的 PFD 频率和电荷泵增益往往会增加环路带宽、所有其他东西都是相等的。 但这是一个复杂主题的过度简化。

    鉴于 PFD 的分析会影响许多不同的性能和稳定性参数、我建议使用 PLLatinum Sim 来仿真不同 PFD 设置的全部效果。 在 PLLatinum Sim 的"高级"使用模式下、可以根据对 PFD、环路滤波器、系统频率等的更新实时观察环路带宽、相位裕度、伽马和极点比率的变化

    此致、