请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好!
我想知道为了使 LMK04828中的 VCO 稳定运行所需的值或范围是多少- PFD 的即 PLL1和 PLL2
由于有更多的值可以从具有不同参数的芯片中生成。
PFD 是否正常或更高?
此致、
Rajesh Khanna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rajesh、
PFD 设置会影响广泛的器件参数。 值得注意的是、更高的 PFD 频率和电荷泵增益往往会增加环路带宽、所有其他东西都是相等的。 但这是一个复杂主题的过度简化。
鉴于 PFD 的分析会影响许多不同的性能和稳定性参数、我建议使用 PLLatinum Sim 来仿真不同 PFD 设置的全部效果。 在 PLLatinum Sim 的"高级"使用模式下、可以根据对 PFD、环路滤波器、系统频率等的更新实时观察环路带宽、相位裕度、伽马和极点比率的变化
此致、