This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:在炭黑色时钟组中使用 SYSREF 时钟

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905316/lmk04228-use-sysref-clock-in-anthor-clock-group

器件型号:LMK04228
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你(们)好。

我想快速确认一件事。 我的客户将 LMK04228 (LMK04828)用于 JESD204B 用例。 245.76MHz 器件时钟位于时钟输出0和时钟输出2上。 但0.96MHz sysref 时钟位于其他时钟组(CLKout11和 CLK0ut13)上。 与将器件时钟和 SYSREF 时钟置于同一个时钟组相比、我认为在性能和功能上没有什么不同。 正确吗?

我还在 TICS Pro 中连接输出设置。 CLKOUT9上的122.88MHz 已更改为 CLKOUT10。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    SYSREF 分频器电路由时钟组电源的独立 VCC 引脚供电、因此分频器噪声不应串扰到时钟输出。 但是、如果 SYSREF物理上靠近高频输出的同时持续运行(例如、如果 CLKout0为245.76MHz、CLKout1为0.96MHz)、245.76MHz 时钟可能会出现较大的0.96MHz 杂散。 我们通常建议客户在脉冲模式下使用 SYSREF 电路、以防止这种物理距离串扰杂散。 如果在脉冲模式下使用 SYSREF、将 SYSREF 输出立即放置在器件时钟输出旁边不应造成任何损害。

    此致、