TI 雇主回答说、最短斜坡持续时间为1/FPD。
这是否意味着我们在此小时间内获得一个良好的线性斜坡
非常高的频率压摆率?
例如、如果 FPD = 100MHz 且斜坡从14 GHz 到14.1GHz (内部
VCO7、因此无需校准)压摆率为10^16Hz/s、
即10 GHz/us?
报告中提到、对于校准后的斜升、压摆率
最大为250kHz/us。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 雇主回答说、最短斜坡持续时间为1/FPD。
这是否意味着我们在此小时间内获得一个良好的线性斜坡
非常高的频率压摆率?
例如、如果 FPD = 100MHz 且斜坡从14 GHz 到14.1GHz (内部
VCO7、因此无需校准)压摆率为10^16Hz/s、
即10 GHz/us?
报告中提到、对于校准后的斜升、压摆率
最大为250kHz/us。