This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:LMK04826B 锁定时间仿真方法

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904937/lmk04826-lmk04826b-lock-time-simulation-method

器件型号:LMK04826

您好!

是否有办法根据 LMK04826B 的设置模拟锁定时间?

例如、我想根据 LMK04826B 的电荷泵电流设置来仿真锁定时间差。

非常感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    目前、我们还没有用于仿真 LMK04826锁定时间行为的工具。 将来、我们计划将此功能添加到 PLLatinum Sim 软件中。

    一般经验法则是、锁定时间可近似为每环路带宽4。 PLLatinum Sim 可用于估算增大电荷泵增益对环路带宽的影响、因此可提供一些一般锁定时间信息。 增加电荷泵增益、同时保持所有其他设置不变、往往会增加环路带宽;因此、我们预计锁定时间会减少相当的数量。 例如、我使用0.45mA 和0.85mA 电荷泵测试了 LMK04826 PLL1的默认设置、并分别获得100Hz 和190Hz 的环路带宽; 在0.45mA 电荷泵情况下、我预计基本锁定时间约为4/100Hz = 40ms;在0.85mA 电荷泵情况下、我预计基本锁定时间约为4/190Hz = 21ms。

    尤其是对于 PLL1、对于由于周期差异而导致高相位检测器频率和低环路带宽的情况、有一些注意事项。 一般而言、(FPD /环路带宽)<(5/频率变化%)。 例如、使用具有±2000ppm 调整范围的 VCXO、以百分比表示的最大预期频率变化为|1-(f + 2000ppm)/(f - 2000ppm)|=大约0.4%; 因此、在周期打滑开始影响锁定时间之前、FPD 与环路带宽的比率不应大于5/0.004 = 1250。 环路带宽为100Hz 且 FPD = 1.024MHz 时、该比率约为10240、因此周期差会产生一些显著影响。 近似锁定时间乘法器为(2/3)*(FPD /环路带宽)*频率变化%/ 5。 以上面的0.45mA 电荷泵示例作为基本速率、并根据建议的 FPD 和环路带宽、我预测循环滑动的影响将作为(2/3)*(10240)* 0.004/5 =大约5.46与基本速率的乘法因子。 因此、周期滑动调整锁定时间为(4/100Hz)* 5.46 =大约218ms。 同样、在0.85mA 电荷泵情况下、新的锁定时间为(4/190Hz)* 5.46 =大约115ms。

    由于各种系统非线性、例如电荷泵不匹配、泄漏电流或回路滤波器中的电容器介电存储器效应、还可能产生一些其他影响、但与回路带宽和周期滑动效应相比、它们的总体贡献较小。 有关锁定时间的更多信息、请考虑查看 我的同事 Dean Banerjee 提供的 PLL 性能、仿真和设计、其中详细介绍了锁定时间和许多其他 PLL 效应。 有关瞬态响应的章节中讨论了锁定时间的具体细节。

    此致、