This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:52MHz 1.8V 削波正弦波(正弦时钟从0v 至1.8V 峰值)、输出约为0.8V 或1.2V。 LVCOMS 输出

Guru**** 2943840 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904634/cdclvc1310-52mhz-1-8v-clipped-sine-sine-clock-from-0v-to-1-8v-peak-to-peak-the-output-is-about-0-8v-or-1-2v-lvcoms-output

器件型号:CDCLVC1310
主题中讨论的其他器件: CDC3RL02

大家好、

我的客户正在寻找52MHz 1.8V 削波正弦波(正弦时钟从0V 到1.8V 峰值)、输出大约为0.8V 或1.2V。 LVCOMS 输出 是否有 时钟

缓冲器? 任何 建议都是可以的。 CDCLVC1310如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    考虑将 CDC3RL02用于此应用。 它接受52MHz 削波正弦输入至1.8V LVCMOS 输出。 在接收器处添加一个50欧姆负载端接、以将摆幅减少一半。

    如果您有其他要求、请告诉我、我们可以提出更好的解决方案(抖动、输出数量)。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

            我还有其他一些问题。 输出是否需要为0.8V 或1.2V LVCMOS、这意味着它将是0至0.8V 或0至1.2V?