This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:结尾(或开头)无音调的触发斜坡

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/904674/lmx2594-triggered-ramp-with-no-tone-at-end-or-beginning

器件型号:LMX2594


我们主要目的是使用 LMx2594创建斜坡信号(~40MHz)。  我们让芯片生成斜坡(触发器是 RAMP_CLK 上的正边沿)。  我们需要触发一组斜坡(可能为10)、然后在下一组斜坡之前有~100ms 的时间。  当我们执行此操作时、LMx 会在斜坡结束时的频率输出 CW 音调。  我们还会看到、如果触发器的"突发"扩散、则将出现一个斜升信号、其中实心 CW 连接到下一个开始。

是否有办法设置斜坡、以便在 RAMP_Len 到期后使输出静音?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    恐怕这是不可能的、我们不知道斜坡何时完成。 如果您的系统中有计时器、则可以对输出进行计数并手动将其静音(OUTx_PD = 1)。