请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 我在信号环路模式下使用 LMK04832。
1、将 VCO0设置为2500MHz、OSC 输入100Mhz、VCO 1显示 LOCK、CPUT2测量值为1.5V
但在输出时钟上、我需要6个 LVDS 输出时钟为2500MHz、这与 VCO0时钟相同、但只有少数时钟会按预期提供2500MHz、但其中少数时钟会提供错误的时钟输出。
如果我将分频器设置为2、并且所有6个通道上都有1250Mhz 频率、因此我确定 VCO0工作正常、只有当某个通道上的分频器设置为1时、某些时钟才会出现问题。