This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338的1至5种替代解决方案

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903957/lmk00338-1-to-5-alternative-solution-for-lmk00338

器件型号:LMK00338
主题中讨论的其他器件: LMK00334

大家好、

我的客户正在搜索 PCIe 时钟驱动器、该驱动器可以将1个输入转换为5个输出。 输入和输出时钟频率均为100MHz。 输入和输出逻辑电平均为 HCSL (Vpp=750mV)。  

我发现 LMK00338可能是一个不错的选择、但它是一个1到8器件。 因此、我只想与您联系、我们是否有其他合适的1到5器件可满足客户需求? 谢谢。

此致、

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们目前不提供1:%版本、LMK00338是最佳推荐。 如果客户可以接受一个 LVCMOS 输出、LMK00334是一个1:4 HCSL 缓冲器+ 1 LVCMOS 输出

    此致、
    通道