This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937-Q1:CDCE937-Q1

Guru**** 2778295 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937-Q1, CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903638/cdce937-q1-cdce937-q1

器件型号:CDCE937-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE937

各位专家、您好!

我希望在 以下条件下配置 CDCE937QPWRQ1:

XTAL-LOAD-pf = 3pF

输入 XTAL = 25MHz

输出 Y1-Y7 = 50MHz

展频=正常  

您能否通过 i2c 提供寄存器设置来实现这种情况?

谢谢、

胡田