This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE421A:78MHz 时的输出时钟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE421A, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903495/cdce421a-output-clock-at-78mhz

器件型号:CDCE421A
主题中讨论的其他器件: LMK61E2

您好~

我们需要78MHz 时钟进行采样。 我们的当前解决方案是使用31.2MHz VCO 和 CDCE421A 输出78MHz 时钟、但31.2MHz VCO 太少

是否有更好的解决方案可供推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以选择对 EEPROM 进行编程、则我们的可编程振荡器之一(如 LMK61E2)可设置为输出78MHz。

    此致、