This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:CDCE62002EVM 的 CAD 模型或机械制图

Guru**** 2850690 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902860/cdce62002evm-cad-model-or-mechanical-drawing-of-a-cdce62002evm

器件型号:CDCE62002EVM

大家好、我需要一个具有 CDCE62002EVM 尺寸和孔位置的 CAD 模型或工程图。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    请允许我与团队核实、并确保我能够为您提供此信息。

    感谢您的耐心等待、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 感谢您查看此内容。 这张图会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    希望这符合您的需求。 如果您无法读取图像的任何部分、请告诉我。 我不确定我们的论坛将如何压缩该文件。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实有帮助、但我真正可以使用的是1/8英寸孔的位置。 我将其标记为"已解决"。 再次感谢。