This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318的电源

Guru**** 2556440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903254/lmk03318-power-supply-for-lmk03318

器件型号:LMK03318

你(们)好

我的问题是有关为 PLL 供电的电源。

通常、我会从 LDO 提供 PLL 电源引脚。

但是: LMK03318具有内部 LDO (根据第10.3.1节)。

从数据表可以看出、外部电源的精度为+-5%。

我能否通过 DC2DC 为 PLL 供电-因为它具有内部 LDO?

如果是、是否有任何有关 DC2DC 的特定指南?

是否需要 RFI 滤波器等?

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    是的、您可以使用直流/直流电源、但开关噪声将出现在输出端。 有关详细信息、请参阅数据表第8.28节。