This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:TI 器件型号 LMC555CM/NOPB 是否兼容洗涤?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/903218/lmc555-ti-part-number-lmc555cm-nopb-is-wash-compatible-or-not

器件型号:LMC555

需要部件号 为 LMC555CM/NOPB 的清洗流程兼容性文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我不知道"清洗流程兼容性"是什么意思。 您能解释一下这个术语吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在无铅焊接工艺之后、用一些溶剂清洁 PCB。 我想知道涉及的清洁过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    TI 半导体与行业标准的电路板清洗产品兼容。 没有专门的 TI 文档。 请务必查阅溶剂信息、以查看其是否设计用于焊接后的印刷电路板。 按照溶剂供应商的说明进行操作。