This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:观察 EVM 上的奇怪锁定行为

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902400/lmx2594-observing-strange-locking-behavior-on-evm

器件型号:LMX2594

大家好、

我的客户正在使用 LMX2594EVM、他们使用的电路板似乎表现出一些错误的锁定行为。 下面有两个屏幕截图比较了12.1GHz 频率下的过度边带/基准泄漏和12.3GHz 频率下的正常行为。

这是预期的吗? 如果不是、您是否有任何想法来说明它为什么会以这种方式运行?

边带电平随着电荷泵电流的增加而增加。 显示的照片是在3mA 电荷泵电流下的。 这可能是 EVM 有故障吗?

以下是照片:

(错误)

(良好)

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您能否提供 TICS Pro 的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我正在离线联系您。

    谢谢、
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们关闭这个帖子。