This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:去电容器规格变化的原因是什么? 我们可以使用以前的指导吗?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902480/lmx2572-what-is-reason-for-change-in-de-cap-specs-can-we-use-previous-guidance

器件型号:LMX2572

例如 、根据之前的指导、我们在 VbiasVCO 上使用了10uF 电容。 数据表现在要求它现在为470nh。 我们即将投入生产、并有一个小窗口用于更改、这些上限值更改的意义/意图是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着470nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您的应用要求您反复为器件加电和断电、则最好根据数据表建议更改此电容器。 这是因为较大的电容器值会增加内部 LDO 的启动时间、这可能会增加加电后查看输出所需的时间。

    另一方面、如果您要为器件通电、锁定并保持运行、则这可能不是您的考虑因素。

    谢谢、

    Vibhu