This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6546:EVM 中以太网时钟缓冲器的基准输入选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/902048/am6546-reference-input-selection-for-ethernet-clock-buffer-in-evm

器件型号:AM6546

您好!

我们将 AM6546设计用作基于 AM6546的设计的参考。

我们还将 CDCLVC1310RHLR 缓冲器用于以太网时钟输入。

我们使用外部振荡器为 CDCLVC1310RHBR 提供25MHz 单端 LVCMOS 时钟输入。

我们想知道在上述情况下、我们应该为输入模式(IN_SEL0、IN_SEL1)设置什么。

此致

Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tauseef、

    如数据表图3所示、您可以连接振荡器。 如果将振荡器连接到 PRI_INX、请使用 IN_SEL0=IN_SEL1 = LOW、如表1所示

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    随附了缓冲器的电路设计:

    注意:在设计中未连接 MCU_CLKOUT。

    我们已根据所附的数据表部分将振荡器连接到 XIN。

    请验证使用的电路是否正确。 如果需要任何更改、请告知我们。

    请您尽快回复、因为我们已经完成了布局。

    此致

    Tauseef Kazi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tauseef、

    如上图13的数据表部分所述、您将需要对振荡器输入进行交流耦合。 此外、请确保在电源引脚上使用去耦电容器。  

    此致、
    通道