This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:创建上电延迟?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/901998/lmc555-create-a-power-on-delay

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TPS3808

团队、

LMC555是否可用于创建上电延迟? 我有三个复位组、它们必须等待15ms、然后才能为下一个复位组通电。 第一个开始时间为 t=15ms、第二个开始时间为 t=30ms、第三个开始时间为 t=45ms。

LMC555数据表仅显示脉冲和一次性应用程序,但我正在寻找的功能相当于15毫秒抽头的3个线路延迟。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您似乎需要三个。 可能有三个计时器、但我不会说、直到我更详细地了解负载和电源电压。

    三个负载的电源电压和负载电流是多少?  

    您是否希望控制三个输出的上升时间、或者更喜欢"即时开启"?

    15ms 需要有多精确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我需要的上电复位功能必须产生一个最初为低电平的输出、直到一个控制被否定、然后输出在一段可编程的时间后变为永久高电平(非脉冲)。  我不清楚如何使用 LMC555获得上电复位延迟、因为我看到的所有延迟都是单脉冲(低/高/低)或时钟输出。

    我现在倾向于使用三个 TPS3808器件,因为我需要有一个可重新触发的上电延迟,以便对处理器模块进行下电上电。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行、

    您应该很快就会收到新主题的答案。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/902386