This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:如果使用 LMX2491、我们需要更改哪些器件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917293/lmx2492evm-what-parts-we-need-to-change-if-we-use-lmx2491

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望知道、如果他们要使用 LMX2492EVM 评估 LMX2491、他们需要安装/拆卸哪些器件/组件。 他们似乎需要更换 VCO (U2p)、但他们希望确保在评估 VCO 之前准备好所有所需的器件。  

感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。


此致、  

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    这两个器件都是引脚对引脚兼容的。 请参阅原理图。

    • 安装 R5以将输出连接到 RFout SMA
    • 安装 R14和 C5、用于为 VCO 供电和进行滤波
    • 在 R4pLF 处安装0欧姆电阻以连接到环路滤波器(如果要使用四阶环路滤波器并添加 C4pLF、则可以调整此值)
    • DNP R4_LF、从 U2上断开 LF
    • DNP R6、用于断开 U2与 RFout SMA 的连接、并避免 U2传入任何噪声
    • 此外、您还可以使用 DNP L4和 L5完全关闭 U2。

    另请参阅 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/864377/3200428

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vibhu、

    你好。

    我们刚刚收到了同一客户对此问题的后续询问。 根据 LMX2492EVM 的原理图, 建议的振荡器频率为1400-1624MHz。 客户询问是否使用此振荡器、由于 LMX2491达到此频率、他们是否能够达到6.4GHz? 或者、它们是否应该使用另一个振荡器来达到6.4Ghz?

    感谢您的确认。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我不认为是这样、U2p 未组装在 EVM 上。 我相信这就是他们获得 1400-1624 MHz 的地方。

    振荡器不一定是一个建议、更适合客户组装自己的 VCO。 由于不同的客户可能在不同的频率范围内评估 VCO。您的客户将需要选择兼容封装的更高频率 VCO。

    谢谢、

    Vibhu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vibhu 的即时响应!

    客户将使用 LMX2492EVM 评估 LMX2491 、因此必须组装 U2p。

    您是否意味着客户可以使用其首选的振荡器(VCO)、只要它与封装相匹配?

    您是否有任何推荐的振荡器、以便它们能够在 LMX2491上达到6.4GHz?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    U2p 封装是一种非常常见的 VCO 封装、Cyrstek CVCO55系列 VCO 具有许多频率选项。 客户还应该能够从市场上轻松找到其首选的具有相同封装的 VCO。