This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572寄存器设置

Guru**** 2825735 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914855/lmx2572-lmx2572-register-settings

器件型号:LMX2572

您好:

我刚刚开始使用 LMX2572 EVM 板、但在 TICS 寄存器值中设置这些参数似乎很难找到指导(LMX2572具有125个寄存器)。 如果您能与我分享一些说明如何获得或计算这些值的文档、我将不胜感激。

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    数据表中的寄存器映射部分包含寄存器设置的所有详细信息。

    在 TICS Pro 中、您还可以将鼠标悬停在寄存器上、以在左下角窗口中查看其说明。

    建议也按照 EVM 用户指南开始使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、

    我设置了评估板。 我想知道我是否可以使用 Matlab 或 Python 通过 TICS 接口与评估板进行通信。 您是否有我们可以使用的库或 API?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    恐怕我没有示例代码或库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    我的 LMX2572评估板看起来有问题。 几天内工作正常、但今天早上我无法生成任何高于3.5GHz 的频率。 我将先前存储的设置加载到 TICS 软件中、看起来是一样的。 是否有任何寄存器值可控制此频率范围? 我唯一能想到的是 TICS 控制面板中的复位复选框。 在点击"Reset"后、它看起来像是有线行为。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您需要检查(重置)和取消检查(恢复正常运行)重置按钮以重置器件。 您是否曾尝试断开 EVM 的所有连接并对电路板进行下电上电? 如果您仍然能够与 EVM 通信、则可以单击断电设置并监控电流消耗、以验证您是否能够与 EVM 通信。

    谢谢、

    Vibhu