This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828占空比校正会增加输出抖动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/918044/lmk04828-lmk04828-duty-cycle-correction-increase-output-jitter

器件型号:LMK04828

我们使用 LMK04828为 FPGA PLL 提供时钟。 当我们在 输出时钟上启用占空比校正时、FPGA PLL 有时会失去锁定。 当禁用  占空比校正功能时 、FPGA PLL 处于锁定状态。

我们测量两种模式的输出抖动、 启用  占空比校正时抖动会增加。  

我们想知道 占空比校正为何会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6193156、

    是否在启用或禁用占空比校正后同步 LMK04828分频器? 只要 DCLKoutX_MUX 状态发生变化、就必须重新同步通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何  同步 LMK04828分频器?

    我将 SYNC 引 脚拉为高电平、然后将其拉为低电平。但  当我将 SYNC 引脚拉 为高电平时、时钟输出是连续的、不 保持。 为什么?

    0x143寄存器的值 为0x11、0x12或0x13、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6193156、

    您需要设置0x144、以便 SYNC 信号可以到达每个输出分频器。

    此致、